This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1-Q1:TPA3112D1-Q1输出电源与电源电压

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638654/tpa3112d1-q1-tpa3112d1-q1-output-power-vs-supply-voltage

部件号:TPA3112D1-Q1

你(们)好

我需要有关此设备的以下信息。

* 在8欧姆(带1 % THD)和8欧姆(带10 % THD)时,是否可以提供“输出功率与电源电压”?

如果很难提供,我至少希望提供以下内容。

*输出功率时的电源电压= 3W (如果8欧姆带1 % THD)和8欧姆带10 % THD。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Machida-san! 我们需要收集一些数据,这需要几天时间。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Machida-san,

    请查找下图(输出功率与电源)。 通过最小8V电源,使用1 %  THD+N,输出功率可达到约3.5W

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zheng-san,

    感谢您的快速响应。 非常感谢您的回复!

    我明白了。

    此致,