请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3112D1-Q1 你(们)好
我需要有关此设备的以下信息。
* 在8欧姆(带1 % THD)和8欧姆(带10 % THD)时,是否可以提供“输出功率与电源电压”?
如果很难提供,我至少希望提供以下内容。
*输出功率时的电源电压= 3W (如果8欧姆带1 % THD)和8欧姆带10 % THD。
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我需要有关此设备的以下信息。
* 在8欧姆(带1 % THD)和8欧姆(带10 % THD)时,是否可以提供“输出功率与电源电压”?
如果很难提供,我至少希望提供以下内容。
*输出功率时的电源电压= 3W (如果8欧姆带1 % THD)和8欧姆带10 % THD。
此致,