This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:故障和状态寄存器

Guru**** 2364720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629268/tas5411-q1-fault-and-status-register

部件号:TAS5411-Q1

你(们)好

我对故障寄存器,状态和负载诊断寄存器有疑问。

1.
对于故障寄存器(0x01),提供以下六个功能。

-出现加载诊断故障。
-发生过电流关闭。
-PVDD欠压已发生。
-发生PVDD过电压。
已发生-DC偏移保护。
-发生过热关闭。

是否可能同时报告这些故障?
这些故障情况是否有优先级?

二.
即使在断言故障寄存器(0x01)时,状态和负载诊断寄存器(0x02)是否仍然有效?

3.
我想明确D4,D5和状态和负载诊断寄存器(0x02)中其他位之间的关系。
能告诉我所有情况吗?

例如,
是否使用(D0/D1/D2/D3)声明D4位?
在断言D5位时,其他位是否始终设置为默认值(零)或保持先前的锁定值?

4.
在状态和负载诊断寄存器中,D6和D7位分别代表静音模式和播放模式。
何时设置这些位? 如果可以,您能告诉我一些使用情况吗?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. 故障条件没有优先级,如果可能,可能会发生多个故障。 例如,过压和欠压不能同时发生。

    2. 是的,如果存在故障,“状态”和“负载诊断”寄存器均有效。  

    3. 在负载诊断过程中,如果出现故障,该故障将使设备处于Hi-Z模式  出现故障时,将自动运行负载诊断。  运行加载诊断程序时,所有位都处于活动状态。  

    4. 当静音引脚拉高时,将会断言D6。  当静音引脚低电平时,将断言D7。  这些是状态寄存器,因此控制器将知道设备的状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg

    感谢您的回复。

    我对答案3还有其他问题。

    >3. 在负载诊断过程中,如果出现故障,该故障将使设备处于Hi-Z模式
    >出现故障时,加载诊断将自动运行。 运行加载诊断程序时,所有位都处于活动状态。

    状态和负载诊断寄存器中D4的断言是否表示存在以下故障之一:“输出对PVDD (D0)短路”,“输出对地短路'D1)”,“开路负载(D2)”或“短路负载(D3)"?

    对于D3,它与D1和D0的功能相同。
    所以我想D3总是与d1或d0的断言一起设置。 我的理解是否正确?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您写道:
    状态和负载诊断寄存器中D4的断言是否表示存在以下故障之一:“输出对PVDD (D0)短路”,“输出对地短路'D1)”,“开路负载(D2)”或“对负载(D3)"短路?”

    答案
    在负载诊断过程中,故障针脚将被拉低,以指示数据表中所示的负载诊断故障。  寄存器0x02中的位D4未得到断言。  

    您写道:
    "关于D3,它与D1和D0的功能相同。
    所以我想D3总是与d1或d0的断言一起设置。 我的理解是否正确?"

    答案
    在寄存器0x02中,d3在d1或d0处不相同。  D3短路负载或输出引脚短路,D1和D0从一个输出对电源或接地短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregg

    抱歉,我尚未理解以下答案。

    >在负载诊断过程中,故障针脚将被拉低以指示负载
    >数据表中所示的诊断故障。 寄存器0x02中的位D4未得到断言。  


    如果寄存器0x02中的位D4被断言,我相信它将代表故障情况。
    寄存器0x02中的D4指示了哪种故障?


    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器0x02中的位D4针对所有保护故障进行了断言。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg

    感谢您的回复。

    我能理解。

    BestRegards