你(们)好
我对故障寄存器,状态和负载诊断寄存器有疑问。
1.
对于故障寄存器(0x01),提供以下六个功能。
-出现加载诊断故障。
-发生过电流关闭。
-PVDD欠压已发生。
-发生PVDD过电压。
已发生-DC偏移保护。
-发生过热关闭。
是否可能同时报告这些故障?
这些故障情况是否有优先级?
二.
即使在断言故障寄存器(0x01)时,状态和负载诊断寄存器(0x02)是否仍然有效?
3.
我想明确D4,D5和状态和负载诊断寄存器(0x02)中其他位之间的关系。
能告诉我所有情况吗?
例如,
是否使用(D0/D1/D2/D3)声明D4位?
在断言D5位时,其他位是否始终设置为默认值(零)或保持先前的锁定值?
4.
在状态和负载诊断寄存器中,D6和D7位分别代表静音模式和播放模式。
何时设置这些位? 如果可以,您能告诉我一些使用情况吗?
BestRegards