工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我的输出信号有问题。 当我向n´t输入输入输入正弦波时,输出信号与输入不匹配。
我的配置如下:
我的注册设置:
WriteReG_AIC (0,0x00); //页面选择 WriteReG_AIC (1,0x80); //软件重置 WriteReG_AIC (7,0x0A); //左DAC至左通道,右DAC至右通道,FS (ref)=48kHz WriteAIC (37,0xE0); //将左,右DAC加电配置为单端DAC ,HReg (0)输出 // DAC_L1和DAC_R1用于路由到线路输出和HP输出,左右DAC具有独立的音量控制 WriteReG_AIC (43, 0x00); //左音量,静音=关闭,增益=0dB WriteReG_AIC (44, 0x00); //右音量,静音=关闭,增益= 0dB WriteReG_AIC (38,0x80); // HPRCOM配置为单端输出 WriteReG_AIC (82,0x80); // DAC_L1至LEFT _LOP/M (线路输出) WriteReG_AIC (92,0x80); // DAC_R1至RIGHT _LOP/M (线路输出) WriteOP_OP (86,0x09); //加电左端_LReg /RAIC_Rg 0,右端AIC_96 (96,ERACRAC9,RACRAC (输出),RAC_96,RAC96 (写OP (86,RAC_96),RAC96,IC_96,RAC (86,RAC),RAC0,RAC0,RAC,RAC,RAC,RAC,RAC,0,RAC, // I2S模式,16位(字长) WriteReG_AIC (10,0x00); //无数据偏移
我n´t了2周,现在已经越来越好了。 是否有人因这个问题而倾倒?
感谢您的回答。
祝你好
Sadullah