This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3104:AIC3104输出信号被截短并发出噪音

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629240/ccs-tlv320aic3104-aic3104-output-signal-is-clipped-and-noisy

部件号:TLV320AIC3104

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我的输出信号有问题。 当我向n´t输入输入输入正弦波时,输出信号与输入不匹配。

我的配置如下:

我的注册设置:

WriteReG_AIC (0,0x00);		//页面选择
WriteReG_AIC (1,0x80);		//软件重置

WriteReG_AIC (7,0x0A);		//左DAC至左通道,右DAC至右通道,FS (ref)=48kHz
WriteAIC (37,0xE0);		//将左,右DAC加电配置为单端DAC
,HReg (0)输出 		// DAC_L1和DAC_R1用于路由到线路输出和HP输出,左右DAC具有独立的音量控制
WriteReG_AIC (43, 0x00);		//左音量,静音=关闭,增益=0dB
WriteReG_AIC (44, 0x00);		//右音量,静音=关闭,增益= 0dB

WriteReG_AIC (38,0x80); 		// HPRCOM配置为单端输出

WriteReG_AIC (82,0x80);		// DAC_L1至LEFT _LOP/M (线路输出)
WriteReG_AIC (92,0x80);		// DAC_R1至RIGHT _LOP/M (线路输出)
WriteOP_OP (86,0x09);		//加电左端_LReg /RAIC_Rg
		

		0,右端AIC_96 (96,ERACRAC9,RACRAC (输出),RAC_96,RAC96 (写OP (86,RAC_96),RAC96,IC_96,RAC (86,RAC),RAC0,RAC0,RAC,RAC,RAC,RAC,RAC,0,RAC,
		// I2S模式,16位(字长)
WriteReG_AIC (10,0x00);		//无数据偏移 

我n´t了2周,现在已经越来越好了。 是否有人因这个问题而倾倒?

感谢您的回答。

祝你好

Sadullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sadullah,

    该问题是否与编解码器的DAC部分有关?  出现问题的信号来自 微控制器?。  我只能看到代码的DAC配置部分,您能否共享ADC配置?

    我测试了您的代码,尽管设备配置不符合建议,但我能够通过线路输出从数字输入流式传输正确的数据。

    一般建议的设备配置如下:

    1. 提供有效的时钟和电源
    2. 配置设备路由,音频接口和时钟设置
    3. 打开ADC和DAC,取消ADC和DAC的静音。

    我建议您尝试通过将DOUT与编解码器的DIN绑定,绕过微控制器,来与设备进行环回,这样输入ADC信号将直接通过编解码器DAC传输。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的快速响应。

    我的ADC配置如下所示:

    WriteReG_AIC (19,0x07);		// LINE1LP至左ADC,单端,增益= 0dB,通电,软步进=关闭
    WriteReG_AIC (22, 0x07);		// LINE1RP至右ADC,单端,增益= 0dB,通电,软步进=关闭
    
    WriteReG_AIC (15, 0x00);		//左ADC PGA未静音,增益=0dB
    WriteReG_AIC (16,0x00);		//右ADC PGA未静音,增益=0dB 

    所有时钟和电压都正确。 请参阅以下数据:

    MCLK信号:12.288MHz

    WCLK-信号:48kHz

    BCLK-信号:1.536MHz

    我有固定的硬件,所以我不能轻易地更改PIN并尝试建立环回模式。 要了解硬件,请参见下图:

    DOUT-Signaln´t Did sem right or Am I false?(DOUT-Signal没有正确或我不正确?) 请参见下图。

    我做错了什么? AIC3104是否工作不正常。 我是否应该购买新的?

    多个问候

    Sadullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sadullah,

    感谢您的反馈。 从设备配置本身来看,设备的运行应该没有问题,我怀疑问题可能与微控制器有关, 因此,尝试进行环回 以隔离编解码器上的问题非常重要...是否有方法将编解码器从您的控制器断开并将DIN绑定到DOUT?,我认为在所示的连接器中应该可以实现这一点。   

    我在原理图中注意到一件事,即线路输出缺少去耦盖和带外噪声滤波器。 建议添加这些组件。  

    dout信号似乎正常,很难确定数据是否损坏,但完整性符合预期。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    我可以在环回模式下使用音频编解码器,一切都很好。
    但当数字信号进入微控制器时,值是错误的。 传入数据的数组显示奇数结果。 您是否有任何倾倒?

    多个问候

    Sadullah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Sadullah,

    感谢您的反馈,我很高兴听到编解码器工作正常。如果控制器读取的数据不正确,可能是两个设备的串行接口设置不匹配。 当编解码器连接到n ü µC时,您是否发现任何信号完整性问题? 。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师