This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:192kHz本机处理模式问题

Guru**** 2375800 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5548
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637345/tas5548-192khz-native-processing-mode-issue

部件号:TAS5548

德拉斯,

我们的客户正在使用 TAS5548,现在他在 192 kHz本机处理模式方面遇到了一些问题。

当他将采样率设置为96 kHz时,一切都正常。 但当他使用192 kHz本机处理模式时,设置0xC5 = 0011 0001。 来自SDIN1的输入信号,输出通道具有输出信号。 来自SDIN3的输入信号,输出通道没有输出信号。

我注意到8.2 2一章显示为“旁路”模式。 这是否意味着仅SDIN1和SDIN2可在192 kHz本机处理模式中用作输入端口?

我不理解192 kHz本机处理模式,您能告诉我如何在192 kHz本机处理模式下使用TAS5548吗? 谢谢你。

此致,

Ricardo Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo

    让我来看看这一点,然后再与您谈谈。

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricardo

    很抱歉耽误你的时间。

    出现问题时,请向我发送TAS5548所有寄存器的捕获信息。 我将在设置中检查它。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    客户向我发送了他的源代码。 但我不是很好编程。 我无法理解这些。

    如果您还有其他问题,请告诉我。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../tas5548.c

    e2e.ti.com/.../tas5548.h

    此致,

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo

    请发送电子邮件给我并包括客户。 我将与他们解决这个问题。

    Sidadamsky (at) ti (dot) com  

    此致,

    -Adam