This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255DDVR温度问题

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629903/tpa3255-tpa3255ddvr-temperature-issue

部件号:TPA3255

您好,

我正在使用TPA3255DDVR D类功率放大器,并在其上放置了散热器设备。

查询:

1.板接通电源时, TPA3255DDVR的温度在25 分钟内逐渐增加到>75°C (我 测量散热器件)。

我无法控制温度,请帮我。下面是示意图。

主席先生,请帮助我减少这种情况。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashok,您好!

    您是否说在设备闲置(无输入信号)时主板正在加热?

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Robert:
     
    否,设备(TPA3255) 在理想条件下加热。
     
    是否需要任何控制逻辑来控制它?
     
    谢谢
    Ashok
     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashok,您好!

    如果您通过设备发送连续信号并保持其开启25分钟,那么这是完全正常的。 75c仍处于设备的工作温度范围内。

    否,没有控制放大器产生的热量的控制逻辑。

    此致,

    罗伯特