This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:TPA3144D2的辐射发射

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3144D2, TPA3136D2, TPA3140D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637677/tpa3144d2-radiated-emission-of-tpa3144d2

部件号:TPA3144D2
主题中讨论的其他部件: TPA3136D2TPA3140D2

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问TPA3144D2的辐射排放。

我想比较FFM和SSM的辐射发射数据。
您是否在FFM上有辐射发射数据?

此外,您是否认为数据表中的数据是参考数据,我认为是正确的?
我认为它非常接近数据表数据中水平模式下的规格行。
实际上是否有利润?
因此,如果您有FFM数据和SSM数据,我认为您可以看到SSM的改进效果。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasebe-san,

    EMI检测是一种非常敏感的测量。 测试环境,主板或配置的任何更改都可能会更改测试结果。例如,GNDing,扬声器电线长度,输出滤波器...   TPA3144D2数据表中RE_HORIZONTAL的图基于 输出滤波器的铁氧体磁珠+ 1nF电容器。 如果 使用2nF电容器而不是1nF电容器,结果可能会有所改善。 请 在TPA3136D2数据表中查找RE结果,该数据表 基于2nF电容器。

    SSM主要  用于CE干扰的减压,因此无论启用还是不启用SSM,结果都应该相似。  请在此   应用手册中查找一些信息

    此致,

    郑少文   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San您好!

    感谢您的善意回复。

    我知道EMI测试是非常灵敏的测量。

    因此,我将数据表的测试结果视为参考数据。
    这是否正确?
    另外,由于数据表中仅描述了SSM ->启用的数据,我认为它可以比较SSM⇒禁用(FFM模式)数据是否存在。
    您是否有使用此FFM模式的测量数据?

    此器件系列仅为TPA3140D2EVM。
    TPA3140D2也被视为相同的事物。
    您是否具有带TPA3140D2原始电路常数的EMI数据?

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasebe-san,

    感谢您的解释。 我试图在TPA3144D2或TPA3140D2上找到禁用SSM的原始EMI RE报告,但失败。 如前所述,SSM功能主要用于提高EMI CE性能,SSM启用和禁用之间的RE性能几乎相同。 RE性能 取决于 边缘速率 和 PWM输出上的过冲。  因为 RE测试 覆盖较高的频段,CE测试覆盖较低的频段。  PWM边缘 包括许多高频组件, 对 RE结果有很大影响。 因此  ,比较 SSM启用和禁用之间的RE数据实际上毫无意义,因为SSM实际上并没有显著提高RE性能 。  

    此致,

    郑少文    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San您好!

    感谢您的快速回复。

    我理解您的意见。

    我还尝试检查TPA3140D2EVM的干扰。

    (由于没有EMI测试环境,我将搜索线圈放在EVM的IC上,并在相同条件下使用频谱分析仪进行确认。)

    正如您所说的那样,结果显示,我能够确认CE波段的差异,但RE波段几乎没有差异。

    但是,由于客户使用的输出值接近最大值,我认为输出滤波器的差异也会影响与原始数据的比较。
    (尽管它在通常的LCFilter中自然通过,但可以说它甚至在铁氧体磁珠+电容器中通过)

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,
    感谢您的最新信息,您的试验能力给我留下了深刻的印象。
    您的理解是正确的,输出滤波器也会影响EMI测量结果。 电感器+电容器滤波器的EMI测试应该没有任何问题。 对于铁氧体磁珠+电容器滤波器,较高的铁氧体磁珠阻抗有助于提高EMI性能。 电容器会对EMI产生不利影响,例如,2.2nF电容器会比1nF更好地影响EMI。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn San您好!

    感谢您的回复。
    我理解这一点。
    我会向我的客户解释。

    此致,
    是。哈塞伯