This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MRMTEVM:智能放大器的驱动程序特性参数

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5766M, TAS5766MRMTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637548/tas5766mrmtevm-driver-characterization-parameters-for-smart-amp

部件号:TAS5766MRMTEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5766M,TAS5782M

如何使用驱动程序特征参数(RE,FS, Qts等) 我从PurePathConsole3中的其他软件中收集了吗?   

是否有运行TI驱动程序特性描述的指南?   

谢谢

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike! Andy将查看您的问题。 此外,"其他软件"是什么意思? 我假设您只是在使用PPC3实用程序,对吗? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff

    我们能够测量偏移和热限值以及其他T-S参数,并且想知道如何将该数据用于PPC3中的智能放大器集成的最佳工作流。

    谢谢

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    完成扬声器特征参数步骤后,可以覆盖T-S参数或下面窗口中的其他参数。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 还有关于使用高音扬声器驱动器与低音扬声器驱动器执行此程序的指导吗? 我正在研究立体声双向系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    TAS5766M SmartAmp流仅支持立体声(2.0)应用。 如果您想设计1.1 系统,我建议您看看TAS5872M,它为1.1 提供了专用的SmartAmp流。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯。 我在《TAS5766MRMTEVM用户指南》中看到它支持双立体声。

    1.1 是什么意思?

    我看到PPC3中的A和B设置可以有单独的AMP和EQ设置?

    感谢您的支持
    -Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下,TAS5782M是对TAS5766M的P2P,因此它们可以共享相同的硬件设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望用EVM构建原型。   TAS5766MRMTEVM用户指南中提到了双立体声。  对我来说,推断有4个输出可用,并且PPC3中有一个A和B选项卡,用于配置2个不同的安培。  我希望将1安培(A)设置为交叉的低通滤波器,将2安培(B)设置为交叉的高通滤波器。  这是可以接受的吗?  

    1.1 是什么意思?  和P2P?

    谢谢

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    是的。 使用 TAS5766MRMTEVM可实现双立体声

    有关1.1 的定义,请参阅下面的屏幕截图。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 谢谢...将解决此问题,但我对引导加载由End System Integration (终端系统集成)选项卡创建的头文件的说明感兴趣,并将打开新帖子。