This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:如何使用3线I2S配置PLL

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638168/tas5756m-how-to-configure-pll-with-3-wire-i2s

部件号:TAS5756M

大家好,

过去,我们已成功地将TAS5756M与4线I2S (I2S与MCLK)配合使用。
在我正在进行的另一个设计中,我们希望再次使用TAS设备,但这次只有3线I2S可从源获取。 我的意思是:数据线,文字钟(LRCKL)和串行位钟(SCLK);无MCLK

TAS似乎可以通过从SCKL的PLL生成我们自己的MCLK,对吗?
另一个线程也处理了这个问题,但似乎这个主题的初学者通过Skype通话进一步处理了这个问题,所以我不知道结果。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/t/62.5754万?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=three%20wire%20PCM%20PLL

因此,我的新主题。
我的问题是:如何配置PLL以根据SCLK为TAS生成内部MCLK。

我或多或少理解时钟分布树(图61),但我对8.3 .3.4 下的说明感到困惑。
在8.3 PLLCK.PLCK.PLUK.PLOCK下2.1 ,它声明PLLCD*K*R/P (基本上是3.4 ,对吗?) 必须在64-100MHz范围内。
现在让我们使用48kHz 16位音频,它的位时钟为3.072MHz,通常(图像中有MCLK)的MCLK为24.576MHz。
因此,我们想通过PLL生成缺席的24.576MHz,但这不在其限制范围内,是吗? 所以我认为我们需要生成一个更高的PLLCK,然后使用时钟树中的时钟分频器将其降低到24.576MHz,这是正确的吗?

此外,我想知道如何准确地确定公式的系数R,J,D和P。 我认为我可以使用表6中的建议值,但这不能解决问题。
我可以使用以下值:R=2,J=4,D=0,P=1,当PLLCKIN = SCLK = 3.072MHz时,PLLCK为24.576MHz,但这违反了先前声明的64-100MHz范围,也违反了表6中的建议值。

我真的很困惑。 有人能指出 48kHz 16位音频的PLL系数应该是什么吗?为什么?
所以扼要重述:没有MCLK,但是PLL从SCLK生成时钟。

提前感谢!
此致

Julien Roels