This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2EVM:使用来自信号发生器的100Hz信噪波输出杂音

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2016D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637431/tpa2016d2evm-output-pop-noise-using-100hz-sin-wave-from-signal-generator

部件号:TPA2016D2EVM
主题中讨论的其他部件:TPA2016D2

您好,

我的客户在评估TPA2016D2 EVM时发现了具有100Hz正波输入的输出“爆”噪声。

他们尝试了不同的4欧姆扬声器,都有这种噪音。 当输入信号的频率更改为600Hz时,噪音消失。

以下波形在TPA2016D2输出处测量。 输入为100Hz信压。 附上一位发言者的spec.e2e.ti.com/.../speaker.pdf

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor,您好!

    您能否向我提供客户正在使用的设置寄存器?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jos é,

    它们只使用寄存器的默认设置。

    谢谢,此致,
    Victor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victor,

    当输出信号超过限制器级别时,会发出这种声音。 AGC功能设计用于抑制瞬变高峰值,以防止扬声器损坏,但我认为在您的应用中,输出信号始终超过限制器级别。
    您应配置设备,以避免输出信号始终超过限制器级别。 您可以参阅 放大器数据表的自动增益控制部分以了解更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Jos é。

    根本原因是输入信号幅值过高和AGC的输出限制。