This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:用于驱动扬声器的HPROUT/HPLOUT单端配置

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637465/tlv320aic3104-q1-hprout-hplout-single-ended-configuration-to-drive-speakers

部件号:TLV320AIC3104-Q1
主题:TLV320AIC3104中讨论的其它部件

您好,TI:

我们希望将单端输入放大器与TLV320AIC3104配合使用。  

如果我忽略差分输出线路,仅使用HPROUT和HPLOUT驱动扬声器,我如何选择电容器和电阻的值?

例如,如果我需要将HPROUT连接到 PAM8403放大器,我会将电路的AGND连接到PAM8403的GND,并将HPROUT连接到放大器的右侧输入。  

如何选择电容器和电阻值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep,

    下面是我们在EVM上的操作方式:

    100R和47nF RC网络仅过滤带外噪音。  47uf足够大,可以传递低频音频, 根据您的需要,可以降低该值。  

    此致,  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steve:

    感谢您的回复。

    我想我们将按照EVM原理图中的说明进行设计。 我认为我可以不连接HPRCOM和HPLCOM引脚吗?  



    我认为,按照eCall参考设计文档中的建议使用驻极体麦克风应该可以实现输入。

    再次感谢您的大力支持!

    此致,

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeep,

    正确,HPL/R COM引脚可以保持浮动,但请确保这些块已断电。 (第58及72号登记册)

    此致,
    -Steve Wilson