This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB-EVM:学习板硬件检查故障和麦克风输入类型

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MDCAEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637558/pp-salb-evm-learning-board-hardware-check-failures-mic-input-type

部件号:PP-SALB-EVM

你好

硬件故障

我无法弄清楚为什么在我的学习板的Pure Path Console 3中的硬件检查过程中出现错误的默认采样率错误以及播放/记录错误。  当我在PurePath控制台主板/TAS5766EVM上运行硬件检查时,硬件检查成功。  只有 PurePath控制台主板/TAS5766EVM的Windows音频设备提供了任何更改设备采样率的高级设置...?  我正在运行Windows 10。  如果需要更多信息,请告诉我,或者您可以对设置进行一些说明。   

MIC输入类型

对于测量响应以收集驱动器参数,是否有任何麦克风输入类型的建议?

谢谢

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike! 有时Windows 10存在问题...您是否有权访问非Windows 10机器进行检查? 如果不是,Andy将跟进您完成此操作。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    使用学习板时,您需要在Windows中将采样率设置为44.1kHz。

    但是,当您切换到PurePath控制台主板+ TAS5766MDCAEVM时,采样率必须为48kHz。

     Andy