Other Parts Discussed in Thread: TAS5717, TAS5760MD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5717 主题中讨论的其他部件: TAS5760MD
大家好。
我需要有关TAS5717的信息。
如果我使用GDE完成软件编码以下载TAS5717,则TAS5717始终 需要MCU来进行I2C通信?
TAS5717 没有用于保留寄存器设置的内存?
这意味 着当我在 下载软件后重置(开/关) TAS5717需要重新设置(也是I2C数据)时?
TAS5717通电需要MCU的新I2C数据时,始终是什么情况?
或者,下载软件只需要一次I2C数据,然后TAS5717在I2C数据之前记住?
有人能告诉我吗?
谢谢!
此致,
Kim