This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:TAS5717在使用JIG完成软件下载后必须始终需要MCU?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717, TAS5760MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/636555/tas5717-tas5717-must-need-always-mcu-after-finish-software-download-using-jig

部件号:TAS5717
主题中讨论的其他部件: TAS5760MD

大家好。

我需要有关TAS5717的信息。

如果我使用GDE完成软件编码以下载TAS5717,则TAS5717始终 需要MCU来进行I2C通信?

TAS5717 没有用于保留寄存器设置的内存?

这意味 着当我在  下载软件后重置(开/关) TAS5717需要重新设置(也是I2C数据)时?

TAS5717通电需要MCU的新I2C数据时,始终是什么情况?

或者,下载软件只需要一次I2C数据,然后TAS5717在I2C数据之前记住?

有人能告诉我吗?

谢谢!

此致,

Kim

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kim! 这看起来像是重复的条目? 请回复我的最后一个回复:您好,Kim! 作为从属设备,TAS5717仍需要数据表第9页中的时钟。 尽管如此,仍有其他选择支持这一点。 另请发邮件至:e2e.ti.com/.../58.6751万

    此外,Shawn还可以帮助您解决更多问题。

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    我明白了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Myung Sik:

     TAS5717上没有可供客户使用的非易失性存储器(闪存,ROM...)。 因此,通过 GDE GUI实现的设备配置(例如 DRC cfg, EQ设置....)需要在每次设备通电时由主机的I2C写入。 GDE GUI仅用于为客户开发音频放大器上的软件/固件配置。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shawn

    是否有任何音频IC TAS57xx系列德州仪器(TI)没有非易失性内存(Flash...)?

    如果是,如何使用GDE创建源代码(C语言)?

    我想使用Microchip PIC系列,所以我需要C源代码来使用I2C控制TAS5717。

    谢谢。

    此致,
    Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kim:
    请检查TAS5760MD,它支持硬件控制模式和耳机通道。 但实际上不支持BQ或DRC编程。 如果您对此设备感兴趣并有更多问题,请在E2E论坛上发布另一个问题。 我们的设备应用专家将回答您的任何问题。
    此致,
    郑少文