大家好,
我的一位客户有以下问题:
TAS5411-Q1输入电源中的5V直流可达到的输出功率是多少?
我们是否还有输入功率电压与输出功率的图表?
要求是模拟 输入D类音频放大器能够由5V直流供电,输出功率最小为8W,最大为15W。
TAS5411-Q1是否能够做到这一点? 或者您有其他建议吗?
非常感谢您的支持。
此致,
Massimiliano de Cristofaro
德州仪器(TI) FAE
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我的一位客户有以下问题:
TAS5411-Q1输入电源中的5V直流可达到的输出功率是多少?
我们是否还有输入功率电压与输出功率的图表?
要求是模拟 输入D类音频放大器能够由5V直流供电,输出功率最小为8W,最大为15W。
TAS5411-Q1是否能够做到这一点? 或者您有其他建议吗?
非常感谢您的支持。
此致,
Massimiliano de Cristofaro
德州仪器(TI) FAE
Massimiliano,
方程式中缺少的一个部分是载荷阻抗。 这是4欧姆还是2欧姆负载?
使用5V直流电源时,最大未扣入4欧姆负载的功率为:3W。 10 % THD额定值约为3.7W。
使用5V直流电源时,最大未扣入电源为 6W (2欧姆负载)。 10 % THD额定值约为7.4W。
TAS5411-Q1不受电流的限制,在此情况下受电压的限制。 TAS5411-Q1不能满足15W的最大规格,因为它的电流有限,并且只能提供大约12W。 要在4欧姆负载中达到最低8W的必要规格,未截取的信号需要大约9.5V直流电源。
你好,Sara:
我使用1kHz正弦波进行测试,在12V直流电源下测量到4欧姆和8欧姆的电源。
4欧姆
功率受过电流关闭(OCSD)的限制 。在OCSD跳闸之前,输出功率约为10.6W,并将输出置于Hi-Z中,开始运行负载诊断,并尝试在由于过电流而反复关闭的情况下打开。
8欧姆
使用12V直流电源时,OCSD不会触发至8欧姆。
1 % THD时功率为7.6W
10 % DTC时功率为9.3W