This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:有关Vin = 5V输出功率的问题

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658582/tas5411-q1-question-about-the-output-power-with-vin-5v

部件号:TAS5411-Q1

大家好,

我的一位客户有以下问题:

TAS5411-Q1输入电源中的5V直流可达到的输出功率是多少?

我们是否还有输入功率电压与输出功率的图表?

要求是模拟 输入D类音频放大器能够由5V直流供电,输出功率最小为8W,最大为15W。

 TAS5411-Q1是否能够做到这一点? 或者您有其他建议吗?

非常感谢您的支持。

此致,
Massimiliano de Cristofaro
德州仪器(TI) FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimiliano,

    方程式中缺少的一个部分是载荷阻抗。  这是4欧姆还是2欧姆负载?

    使用5V直流电源时,最大未扣入4欧姆负载的功率为:3W。  10 % THD额定值约为3.7W。

    使用5V直流电源时,最大未扣入电源为 6W (2欧姆负载)。  10 % THD额定值约为7.4W。

    TAS5411-Q1不受电流的限制,在此情况下受电压的限制。  TAS5411-Q1不能满足15W的最大规格,因为它的电流有限,并且只能提供大约12W。  要在4欧姆负载中达到最低8W的必要规格,未截取的信号需要大约9.5V直流电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg:

    非常感谢您快速而详细的回答。
    我已将其发送给客户。

    再次感谢!

    此致,
    Massimiliano。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你们两位。

    是否可以像其他音频放大器数据表中的图形一样显示电源电压和输出功率之间的关系?

    非常感谢,致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sara:
    我们没有此信息。 需要对其进行测量和绘制。 请耐心等待,因为我们会将此问题列入我们的队列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢你,Gregg。 不用担心,如果你没有,我不需要所有数据。 我只想知道12V直流输入电源,8欧姆负载和4欧姆负载的输出功率。 也许我只能拥有这些数据吗?

    非常感谢,致以诚挚的问候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sara:

    我使用1kHz正弦波进行测试,在12V直流电源下测量到4欧姆和8欧姆的电源。

    4欧姆
    功率受过电流关闭(OCSD)的限制 。在OCSD跳闸之前,输出功率约为10.6W,并将输出置于Hi-Z中,开始运行负载诊断,并尝试在由于过电流而反复关闭的情况下打开。

    8欧姆
    使用12V直流电源时,OCSD不会触发至8欧姆。
    1 % THD时功率为7.6W
    10 % DTC时功率为9.3W