This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720M:TAS5720M:配置代码。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/654777/tas5720m-tas5720m-configuration-code

部件号:TAS5720M

你(们)好  

任何人都可以共享TAS5720M的简单工作C代码。 我这个周末与我的董事会一起进行了演示,需要一个快速的周转时间来开发代码。  

我们非常感谢您的任何帮助。 提前感谢。  

此致

Chiru   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chiru,

    实际上TAS5720M是一款非常易于使用的设备。 它可以使用默认配置直接播放音频。

    您是否有任何特定的配置问题?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:  

    感谢您的详细信息。 我们希望播放已录制的铃声和语音文件。 录音将以WAV格式进行。 我们不知道采样率是多少。  

    我们能否在TAS5720M中设置自动检测采样率。  

    此致

    Chiru  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chiru,

    TAS5720M能够支持这些采样率44.1kHz,48kHz,88.2kHz 和96kHz。

    TAS5720M假定输入采样率默认为44.1kHz或48kHz。 如果首选88.2kHz或96kHz,则需要将SSZ/DS位设置为1。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的Anty

    我在I2C上没有得到I2C确认。

    随附的波形表供您参考。

    I2C地址:ADR1 - 0和ADR0 - 0

    请推荐

    此致

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ramech:
    考虑到此问题与另一个帖子相同,并且后一个问题已经解决,我们将关闭此问题。 e2e.ti.com/.../66.0406万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的Andy:

    问题仍然存在。

    我们尝试使用0xD8地址。而ADR0 =0,ADr1 =0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ramesh,

    我看到针对同一问题发布了另一个问题。 我们将关闭此线程,并在该线程中提供我们的评论。 谢谢。

    Andy