“Thread (线程)”中讨论的其它部件:, TAS5782M, TAS5782MEVM
您好,
我正在研究基于TAS5756M的设计,我将最终确定主板布局。 据我所知,预期的工作流程是使用连接到PPC主板+ TAS5756M EVM 组合的PC2软件创建所有设置,然后生成可供应用中的本地控制器使用的文件。 我的问题是,是否可以将我们的设计直接连接到PPC主板? 为了使PPC2软件接受主板作为目标并能够执行设置,需要存在哪些信号?
此致,
Henrik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在研究基于TAS5756M的设计,我将最终确定主板布局。 据我所知,预期的工作流程是使用连接到PPC主板+ TAS5756M EVM 组合的PC2软件创建所有设置,然后生成可供应用中的本地控制器使用的文件。 我的问题是,是否可以将我们的设计直接连接到PPC主板? 为了使PPC2软件接受主板作为目标并能够执行设置,需要存在哪些信号?
此致,
Henrik