This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:将我的设计与PurePath控制台主板连接起来

Guru**** 1587505 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5756MDCAEVM, TAS5782M, TAS5782MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/653584/tas5756m-interfacing-my-design-with-the-purepath-console-motherboard

部件号:TAS5756M
“Thread (线程)”中讨论的其它部件:, TAS5782MTAS5782MEVM

您好,

我正在研究基于TAS5756M的设计,我将最终确定主板布局。 据我所知,预期的工作流程是使用连接到PPC主板+ TAS5756M EVM 组合的PC2软件创建所有设置,然后生成可供应用中的本地控制器使用的文件。 我的问题是,是否可以将我们的设计直接连接到PPC主板? 为了使PPC2软件接受主板作为目标并能够执行设置,需要存在哪些信号?

此致,

Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henrik,
    Andy稍后将帮助您解决TAS5.7656万M问题。 感谢您的耐心等待。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henrik,

    遗憾的是,PPC2无法满足这种需求,因为PPC2在加载时将检测PurePath控制台主板和TAS5756MDCAEVM的硬件ID。

    我们有一个新的器件TAS5782M,它是对TAS5756M的P2P。  此设备使用全新的软件平台PPC3,该GUI具有一项称为系统内调谐的功能,这就是您要寻找的功能。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您的快速回复! TAS5782M看起来非常有趣。 我已经阅读了数据表,但没有找到有关如何启用PPC3与应用程序板之间的通信的信息。 如果您能提供任何其他信息,以便我为系统内调谐准备设计,我将不胜感激。

    此致,

    Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henrik,

    请查看以下文档。

    www.ti.com/.../slaa737b.pdf
    www.ti.com/.../slau708.pdf

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henrik,
    如果这个问题已被回答,能否帮您解决? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我采纳了您的建议,将设计升级到TAS5782 IC。 现在等待原型,期待进行最终调整。 感谢您的支持!
    此致,
    Henrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:
    我的设计使用TAS5782M,并且将PurePath-CMBEVM-CB主板上的I2C线路连接到我的硬件。 但是,当我打开PurePath Console 3时,它看不到我的设备。 您能否帮助我连接到它,以便我可以使用PurePath控制台在硬件上调整TAS5782M?

    谢谢!
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    您能否提供您的TI.com帐户? 我会让我的同事为您提供访问权限。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    非常感谢我现在可以访问TAS5782M应用程序。 但是,我很难连接到目标硬件。 I2C地址配置为0x90 (ADR0和ADR1 Low)。 将目标硬件连接到主板时,是否需要将TAS5782 EVM板连接到主板?

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    我们通常建议客户使用TAS5782MEVM完成调整,然后根据最终调整设置生成头文件。

    如果您确实要使用PPC3访问系统,则需要连接TAS5782MEVM,并在TAS5782MEVM通电之前拔下J2跳线,因为顶部TAS5782M设备也使用0x90 i2c地址。

    Andy