This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2YFFEVM:2个EVM板,其中任何一个都不能建立与PC的连接(Windows 7 64和Windows 10)

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658235/tpa6166a2yffevm-2-evm-boards-none-of-them-can-establish-a-connection-to-the-pc-windows-7-64-and-windows-10

部件号:TPA6166A2YFFEVM

尊敬的支持人员:

我使用提到的两个TPA6166评估硼用于PurePathConol2。

两个系统显示相同的行为:连接指示灯在绿色"已连接到设备"和红色"已断开"之间切换

两个主板都跳出了包装盒,我尝试了外部有源USB集线器和主板的外部电源,但没有成功。

可以通过板收听音频,但GUI中的控件,例如 获得...没有效果。

PurePathControl的版本是2.1 rev3.5934万

提前感谢您的参与,

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matthias,

    欢迎使用e2e。
    我可以确认此问题。 我目前正在努力确定根本原因和可能的解决方案。
    到目前为止,主板固件似乎不是问题。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthias,

    我们正在内部处理此问题。
    解决方案完成后,我会通过论坛通知您。
    我现在将关闭此线程,并在解决方案发布时通知您。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器