请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA6166A2YFFEVM 尊敬的支持人员:
我使用提到的两个TPA6166评估硼用于PurePathConol2。
两个系统显示相同的行为:连接指示灯在绿色"已连接到设备"和红色"已断开"之间切换
两个主板都跳出了包装盒,我尝试了外部有源USB集线器和主板的外部电源,但没有成功。
可以通过板收听音频,但GUI中的控件,例如 获得...没有效果。
PurePathControl的版本是2.1 rev3.5934万
提前感谢您的参与,
Matthias