This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2039D1:TPA2039D1单端输出配置

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2039D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651840/tpa2039d1-tpa2039d1-single-ended-output-configuration

部件号:TPA2039D1

尊敬的专家:

 TPA2039D1是否支持单端输出? 如果是,请告诉我电路配置。

如果不是,请向  客户推荐备用部件。

谢谢!

JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seo Jung-Ho

    这是一个全差动放大器,这意味着负载必须以差动方式连接。 如果在单端输出中使用它,它将不会再现所有信号。
    您可以查看 耳机产品文件夹 以查找合适的设备。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    非常感谢您的快速回答。

    他们需要D类SPK放大器(2~3W转换为4或8欧姆),而不是耳机。 这适用于用于灾难通信的PTT (即按即说)应用。  

    在D类Spk amp产品中找到合适的设备并不容易。 您能建议如何找到或告诉我合适的设备一个或两个吗?  

    谢谢!

    JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis,
    我想问一下TI产品中的D类SPK放大器是否都是全差分?
    如果TI产品的D类放大器都是全差动的,我会向客户推荐AB类放大器。
    谢谢!
    JH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seo Jung-Ho

    很抱歉耽误了时间,但我因休假而不在办公室。
    TI产品中的所有D类放大器都是完全差动的。 您可以向客户推荐AB类放大器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢反馈,客户表示会尝试在项目中使用TPA6211A (AB级)进行测试。

    如果有任何问题,我会将其发布到E2E论坛。

    谢谢!

    JH。