This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:DIN回送模式

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/654654/tlv320aic3100-din-loopback-mode

部件号:TLV320AIC3100

大家好,我正在实施DIN->DOUT环回模式,我想验证启用DOUT时获得的输出。  

通道1已正确回路,您可以在稍后看到DOUT A帧上发射的样本。 但是,通道2被更改。 这是一个已知问题吗? 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler,

    AIC3100的环回功能包括在内部连接DOUT和DIN信号,编解码器本身不会对信号数据产生影响。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler,

    我能够设置EVM进行测试,并且通过从PC回放音频文件来提供DIN信号。  使用与您类似的Saleae logic pro 8监控I2S信号

    最初,我还遇到了DIN与DOUT不匹配的问题。  但我很快注意到这只是解码信号。  Saleae软件似乎默认读取时钟下降边缘的数据。  只要客户反转BCLK (第29条规定),这就没问题 ,但如果没有必要, 他们应该只更改分析仪设置。  我附上了我所看到的图片。  一切看起来都很好, 数据中有一个帧延迟。  

    此致,

    -Steve Wilson