This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:EVM用户指南中提到的Coilcraft电感器。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3245EVM, TPA3251, TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/654709/tpa3244-coilcraft-inductors-mentioned-in-the-evms-user-s-guide

部件号:TPA3244
在“线程”中讨论的其他部件:TPA3251,TPA3245EVM

问候,在用户指南的第14页上,上面部分显示了一个图形,描述了使用两种不同Coilcraft电感器的放大器的整体性能。 THD+N与输出功率。 不同电感器的频率是否也会发生失真? 例如,如TPA3244s数据表中的图1和图2?

非常感谢,

马特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!
    我们正在对此进行调查,Robert将在稍后提供一些反馈。 感谢您的耐心等待。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    问题很好。 我们确实为两个不同的Coilcraft电感器(UA8013-AL和UA8014-AL)收集了THD+N与频率数据,但我们在TPA3251而非TPA3244上进行了测试,并且仅在20W功率级别上进行了测试。

    此致,

    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最近还在TPA3245EVM上运行了一项测试,该测试使用了具有LC滤波器C=0.68uF的UA8013-AL电感器。   

    这是在BTL模式下使用4欧姆负载进行测试的,PVDD=30V,切换频率为600kHz。

    希望这能有所帮助!

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢罗伯特,似乎这些Coilcraft电感器在各方面都非常出色。 我一直在使用Ice Components 1D10A进行低功耗D类设计,因为其紧凑的尺寸和良好的性能,但UA8013-AL在各个方面看起来都更好! 我期待在自己的设计中对它们进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    我很高兴我能提供帮助!

    此致,
    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!
    如果这个问题已被回答,能否帮您解决? 谢谢!