This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:I2S DOUT,LRCLK,BCLK输出

Guru**** 2601875 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5751M, TAS5760M, TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648844/purepath-cmbevm-i2s-dout-lrclk-bclk-output

部件号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他部件: TAS5751MTAS5760MTAS5717

支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/主板/软件问题/

连接了PurePath-CMBEVM (版本G)和TAS5751M评估模块。
使用USB和24V。 音频通过扬声器播放,音频可通过耳机收听。

参考文档:1.3 PurePath控制台主板详细操作
"开机时,PPCMB使用光学SPDIF输入(默认值)。
使用示波器探头可在引脚管座LRCLK,SCLK,SDIN和MCLK处看到I2S信号。'

我的经验:开机时,必须启动PPC3软件,并启动"终端系统集成"或"音频处理",然后加载软件,放大器能够播放音乐。
正如文档所建议的那样,我希望主板可以在电源打开时同时从光学输入播放音频,包括在针脚接头处传输所有I2S信号。

第二个问题:
我已经尝试过使用PPC3 (PurePath Console 3)软件的所有可能设置,以便通过EDGE接头I2S信号传输到外部TAS5751放大器板,但只有在引脚DOUT上,数字信号才可以显示在示波器上。
没有LRCLK或BCLK信号。 TAS5751播放音频不需要MCLK。
那么,该主板如何输出所有I2S信号以供外部使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leen,

    在第1季度,您的观察结果是预期的。 当您单击"结束系统集成"或"音频处理"时,主板开始初始化。如果主板未初始化,则不会有输出。

    对于Q2,PPCMB主要用于评估TAS系列数字输入音频放大器,只有在I2C上有真正的TAS音频放大器设备时,初始化才会完成。 因此,如果没有TAS AMP设备,则初始化实际上未完成,I2S输出配置 也未初始化。 如果没有子板,请不要忘记在PPCMB上使用4V电源。 请尝试运行附加的配置文件以启用I2S otput。

    e2e.ti.com/.../7674.test1.txt

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您提供信息。
    当我使用TAS5751完成新PCB时,我将按照您的说明运行I2C和I2S。

    同时,我正在测试PPCMB和TAS5751 EVM板。 虽然所有限幅器都已关闭,但当扬声器输出峰值达到约7Vpp时,放大器会突然静音。
    在更改寄存器中的位时,我没有找到可以解决此问题的设置。 电源来自24V,3A的电源。 扬声器阻抗为8欧姆。
    测量电源电流时,其峰值约为0.5 A,然后安培会短暂静音并开始播放。
    当播放440 Hz音调时,它可以大声播放,电源在1安培时连续提供24V电压,而不会静音。 板会慢慢地手部变热(43摄氏度)。
    这可能是什么情况?

    PurePath软件和TAS5751M EMV板G版的更新文档是否可用?

    谢谢你,顺祝商祺,Leen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leen,

    出现问题时,您是否阅读了错误状态寄存器以查看其中是否有任何错误? 根据您的描述,它看起来不像OC或OT故障。 电源来自何处? 如果稳定,也不应该是OV或UV故障。 它看起来更像是时钟错误。 请检查I2S输入吗? 确保稳定。

    更改输出功率时,您只需调整音量寄存器或增加/减少输入信号,对吗? 因为如果 在 GUI中对BQ分路器进行编程以避免产生杂音,则输出将会静音。

    有关PPCMB的更多信息,请参见本文档:

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    音频通过USB从PC发出。 错误寄存器显示无错误,全部为零。
    尽管我已将TAS5751M EVM板的电源终端(一个10.000uF电容器)并行放置,但问题仍然存在。 我是否应该查找带示波器的峰值?

    我现在已经有了文档链接,但我要查找的是版本G和TAS5751M EVM的最新版本文档,以及与所有硬件和PPC3软件同步的文档。
    例如,有关卷配置寄存器(0x0E)的信息可在TAS5751M SLASEC1A–2016年3月–2016年3月修订的文档中找到,但PPC3软件未在寄存器映射中显示此寄存器。

    此致,Leen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leen,
    很抱歉混淆了。 请使用文档中的版本F SCH,它也适用于您的版本G板。 如您所述,PPC3 GUI中的Register Map (寄存器图)中并未显示所有寄存器。 此处仅显示系统配置寄存器。 您可以在GUI中非常轻松地调整'Audio processing'->'Volume Configuration'中的音量,并在'I2C Monitor'中读/写Volome寄存器。 有关详细信息,请参阅TAS5751M EVM用户指南 。www.ti.com/.../slou440.pdf
    请尝试使用电源设备(例如 Keysey...)? 如果出现问题时设备中没有任何故障/错误,我认为静音可能是由输入源引起的。 请确认输入信号是连续的吗?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leen,
    如果问题得到回答,请帮您解决。 如果您有更多问题,请联系我们。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    同时,我还生产了一个新的PCB,所以接下来的一天,我将使用开发套件对它进行测试。

    此外,我还有一个关于开办的问题。 文档指示使用PON启动。 我预计24V (和3.3V)的正常通电 会启动放大器。
    因此,当I2S音频发送到放大器时,它将播放音频。
    我怀疑在之前,是否必须通过I2C加载寄存器中的某些设置,或者这些设置在按时编程(即在制造过程中)后仍保留在寄存器的存储器中。
    否则,当前设计需要一个额外的电路,该电路通过I2C将设置加载到寄存器中以启动电流。 目标是仅使用一个芯片解决方案TAS5157。

    此致,Leen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leen,
    感谢您的更新。 很遗憾,设备内没有非易失性内存。 每次开机时,用户都需要对设备(对于TAS5717和TAS5751M)进行编程,因此主机(例如 MCU)。 如果您不想在应用程序中使用主机,请检查TAS5760M支持硬件控制模式(在此模式下,配置可通过硬控制引脚完成)。 但IT中的硬件资源非常有限(例如,没有BQ,没有DRC)。 有关详细信息,请参阅数据表: www.ti.com/.../tas5760 m .pdf
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1的答案不能解决我的问题。 这不是预期的行为,因为文档描述了:“开机时,PPCMB使用光学SPDIF输入(默认值)。 使用示波器探头可在引脚管座LRCLK,SCLK,SDIN和MCLK处看到I2S信号。'
    结果是没有I2S输出,因此不能通过振荡来查看输出。 我的结论是,文件有问题。

    我认为问题2的答案也不能解决我的问题:我希望,正如文档所建议的那样,主板可以在电源打开时从光学输入同时播放音频,包括在针座上传输所有I2S信号。
    实际情况是,芯片不会在打开电源时从光学输入播放音频。 它始终要求使用附加MCU设置寄存器。 TI应该非常清楚如何控制其器件。 在选择指南和详细的文档中,它仍然非常不清楚,我强烈建议注意避免误解,浪费工程时间和浪费印刷电路板设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leen,

    我为你们的困惑而道歉。 主板还 支持PSIA输入,因此I2S信号可直接应用于连接器J4或引脚头。 但有些代码规则是必要的。 请在TWiki中找到更多信息:

    正如我之前所问的,您能否检查您的PPCMB版本?  'line-in (线路输入)'输入模式在高于'D'版本的PPCMB的情况下非常容易工作。 如果您使用的是D版或更早版本的主板,您需要对其进行一些返工:

    对于第二个问题,TAS5751M EVM + PPCMB可以在没有任何MCU控制的情况下正常工作,因为 主机功能已集成在PPCMB中。 用户可以  非常轻松地评估/测试AMP设备。 但在 实际应用中,用户需要 使用主机 来控制/编程AMP,因为PPCMB不再使用。

    我们再次对这种混乱感到抱歉, 我们将考虑修改这份文件。

    此致,

    郑少文