This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M-Q1:TAS5760输出信号

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/659457/tas5760m-q1-tas5760-output-signal

部件号:TAS5760M-Q1
主题中讨论的其他部件:TAS5760M

大家好,

  1. 客户希望TAS5760上具有12kHz输出信号。 正如您从客户处看到的附加图片,他们无法生成12kHz LRCK值。 您能给我一个如何设置12kHz LRCK值的建议吗?

  2. 哪种情况会导致时钟错误? 以下两个条件的含义是什么?
  3. - 1. 不支持MCLK与LRCK和/或SCLK与LRCK比率

    - 2. 不支持MCLK或LRCK费率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kim:

    我们正在研究此问题,肖恩·詹将在不久后回复您。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kim:

    请参阅下面我的评论。

    A)客户希望TAS5760上具有12kHz输出信号。 正如您从客户处看到的附加图片,他们无法生成12kHz LRCK值。 您能给我一个如何设置12kHz LRCK值的建议吗?

    [Andy]:正如TAS5760M数据表中的表6所示,MCLK必须为512 * 12kHz = 6.144MHz,SCLK可以为3.84MHz (32*12kHz),5.76MHz (48*12kHz)或7.68MHz (64*12kHz)。

    B)哪种情况会导致时钟错误? 以下两个条件的含义是什么?

    1.不支持MCLK与LRCK和/或SCLK与LRCK的比率

    2.不支持MCLK或LRCK的费率

    [Andy ]: 正如我前面提到的, 对于12kHz采样率,SCLK与LRCLK的比率必须为32,48或64。 如果检测到其他传动比,则会出现时钟错误。

    同样,如果不支持LRCLK (12kHz,16kHz,24kHz,32kHz,38kHz, 检测到44.1kHz,48kHz,88.2kHz或96kHz)时钟也会出现。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anthony:
    如果这个问题已被回答,能否帮您解决? 谢谢!