This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TAS5756 GVDD两步缓升序列

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/656570/tas5756m-tas5756-gvdd-two-step-ramp-up-sequence

部件号:TAS5756M

您好,先生:

请检查我的GVDD上升顺序是否符合我们的设备规格,即GVDD在PVDD下上升到5.3V,在I2S DIN开启的情况下上升到7V? 如果是,则GVDD第一步的电压 规格是什么? 我的测量值为5.3V,而我们需要 一 个范围用于客户的系统级别验证。



使用PVDD时,GVDD的斜率高达5.3V



在DIN开启的情况下,GVDD的斜率最高可达7V





非常感谢

陈耀恩
2018年16月01日



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    请让我们回顾一下,我们将很快与您联系。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦恩-桑,

    打扰一下。
    我在过去曾经历过与以下帖子相同的症状,但原因未知。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/p/43.2964万/1550007</s>155.0007万

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam和Kato San,感谢您的关注,我们认为这是一个节能计划,但我们需要产品线对客户服务的第一步电压和时间进行正式确认...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    我在具有12V电源电压的EVM上进行了一些测试,以分析您的两步上升序列。

    在DIN开启的情况下, 结果如下所示:

    为了验证DIN对GVDD的影响,测试结果可分为两部分:

    如上所示,如果未提前添加DIN,则GVDD将升至5.24V。 之后,如果启用了DIN,则GVDD将再次升至6.64V。

    我会将结果发送给设计师以供进一步确认。 之后,我将向您提供反馈。

    谢谢,此致,

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:
    如果问题得到解答,您能否帮助您结束此问题? 谢谢!