This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:192kHz采样率问题

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658985/tlv320aic3254-192khz-sample-rate-question

部件号:TLV320AIC3254

你好。

我们的客户在投影仪应用中使用TLV320AIC3254,从而获得I2S至L/R 192kHz采样率的噪声。 48kHz和96kHz看起来正常。

请参考所附文件是 记录噪音和设置。 I2S MCLK为36.864MHz。

我们使用了AIC3254 CS工具,将PLL参考设置从MCLK更改为BCLK, 并修改PLL和分频器设置不起作用。

我们需要您的帮助,以便为我们提供一些建议。 感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../2047.base_5F00_main_5F00_Rate44.cfg

e2e.ti.com/.../192k-Noise.m4a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AJ,

    我快速查看了随附的CFG文件,其中的时钟设置对于给定的时钟条件不正确。 您能否共享用于48kHz,96KHz和192KHz设备配置的PLL设置? 噪音问题可能是由错误的时钟设置引起的。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego。

    感谢您的回复。  48kHz,96KHz和192KHz设置相同。 我将下面的图片记录在下面,供您参考。 如果需要更多信息,请告诉我。 感谢您的帮助~

     48kHz采样率

     192kHz采样率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AJ,

    感谢您的反馈。 PLL设置应正常。 我在寄存器转储中注意到正在配置部件的miniDSP。 您是否使用了流程? 至少我想知道插值滤波器类型(对于192KHz,应该使用Int2xOut)。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego

    感谢您的回复。 您 的意思是.pfw文件。 如果是,请参考所附文件。 感谢您的帮助~

    e2e.ti.com/.../_7E007E00_SRS-test_2D00_48KHz.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AJ,

    感谢您分享流程。 您是否尝试过像我之前提到的那样更改插值筛选器? 我将 查看流程流,并尝试在我的EVM中重现该问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师