This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1795:实际采样率

Guru**** 2538220 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1795, PCM5142, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/659893/pcm1795-actual-sample-rate

部件号:PCM1795
主题中讨论的其他部件: PCM5142PCM5242

我即将购买由PCM1795构建的主板

我的问题是当它在DOP上播放DSD256音乐源时,它会播放什么实际比特率,因为它在最高处被限制为192K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yu,

    这是一个复杂的问题,因为PCM1795将在某个时候将DSD数据内部转换为高级细分体系结构和利用的格式。  192k的采样率是最高的输入FS,但设备仍可以在高于该值的情况下进行超额采样。  请查看表39,以在输入DBCK Rate后最好地计算最终采样率。

    请告诉我这是否澄清了事情。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Paul提供的信息,很高兴能在今年的CES上与您见面,我是来自亚利桑那州吉尔伯特的Yu Yi。

    问题已得到回答,我们不知道确切答案,直到我们实际设置并听到它。

    我还有一个问题:您可以为TI DAC的读/写/状态寄存器推荐哪些工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yu! 很高兴听到你的声音!

    因此,用于各种TI PCM DAC的软件有点分散。

    PCM512X - PurePath Studio和PurePath控制台1.16
    PCM5142 - PurePath演播室和PurePath控制台1.16
    PCM5242 - PurePath控制台2.

    我们目前没有针对PCM17XX系列设备的EVM -但我正在积极尝试创建新的EVM。 这些设备中的大多数都具有非常直接的数字接口和寄存器地图-大多数MCU和数字IO工具应该能够处理它们。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thx,订购了主板,它将在2周左右到达PHX,并告知您结果。

    同时,您是否使用过BeagleBoard? 拥有一套BBG (BeagleBone Green) wiki.seeed.cc/.../
    相信它使用大多数TI芯片,并且内置2个PRU (可编程实时单元) MCU,运行200MHz,32位

    events.static.linuxfound.org/.../Enhancing RT功能和PRU final.pdf

    我的理想目标是在BBG上运行Volumio,并且能够使用更少的主板控制一切:

    => MCU => DAC
    BBG => USB收发器=> DAC

    问题是它是否会这样运作?

    感谢您的任何意见,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yu,

    很遗憾,我对BBG或PRU没有任何经验-我认为您应该查看MCU论坛,看看他们是否有任何意见。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于某些原因,MCU下的ARM部分是只读的