主题中讨论的其他部件: OPA1612, OPA2227, PCM1794A
您好,
我正在单声道模式下使用PCM1792A。 我正经历一个特定发援会的一个方面的扭曲现象急剧上升。 例如,下面的图以蓝色显示THD+N级别和比率的IOUTL+和IOUTL+输出,其中红色图显示IOUTR-和IOUTR+的相同数据。 因此,THD+N比率@ 0 dBFS输入在DAC的一侧为~111 dB,在另一侧为-97 dB。 由于器件在单声道模式下运行,因此两侧都应处理相同的输入数据,在本例中为1kHz信号,输入电平范围为-30 dB至0dBFS。 什么会导致单个IC上的通道之间出现这样的不同行为?