This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] D类100 V 300W放大器

Guru**** 2381440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649988/class-d-100-v-300w-amplifier

尊敬的TI支持人员。  

  我必须开发一个300W音频放大器来驱动恒定电压100V线路。

有许多使用音频变压器获得100V输出的可能性。 TI是否提供了某种解决方案(可能是参考设计)来直接在高压下驱动线路,而无需变压器?

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,百富勤,

    目前,我们没有100V兼容的放大器。 我们将继续关注这一问题。

    谢谢!
    Brian