请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649988/class-d-100-v-300w-amplifier
尊敬的TI支持人员。
我必须开发一个300W音频放大器来驱动恒定电压100V线路。
有许多使用音频变压器获得100V输出的可能性。 TI是否提供了某种解决方案(可能是参考设计)来直接在高压下驱动线路,而无需变压器?
谢谢你。
此致。