This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:原理图回顾

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3132D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647921/tpa3132d2-schematic-review

部件号:TPA3132D2

您好,先生:

我们已完成TPA3132D2示意图,您能否帮助您仔细检查我们是否遗漏了任何内容?

示意图

e2e.ti.com/.../333.output_2D00_123.pdf

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu-Cheng,

    我查看了SCH并提出了以下评论:

    1.在设备上设置了BTL模式,但 只使用了左通道,对吗? 如果 是, 则仍 需要为右侧通道使用自举电容器。

    2.请确保  输出滤波器中的电感器L1和L2可以保持最大 输出电流。  

    3.使用单端输入,请使用高精度电容器(例如 X7R...) ,以最大程度地降低爆音噪音。  

    4.可在输出引脚上添加330pF+18Ohm缓冲器,以提高EMI性能。

    请参阅我们的TPA3132D2 EVM 设计 ,它是一个很好的示例。

     

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖 恩您好

    我们反馈以下信息,请帮助您再次查看。 谢谢!!

    示意图:

    e2e.ti.com/.../1208.pdf

    1.在设备上设置了BTL模式,但 只使用了左通道,对吗? 如果 是, 则仍 需要为右侧通道使用自举电容器。

    反馈:是的,只能使用左边的渠道并按照您的建议进行设计。

    2.请确保  输出滤波器中的电感器L1和L2可以保持最大 输出电流。  

    反馈:我们将10W输出和L1/L2电流更改为1.84A

    3.使用单端输入,请使用高精度电容器(例如 X7R...) ,以最大程度地降低爆音噪音。  

    反馈:遵循您的建议。

    4.可在输出引脚上添加330pF+18Ohm缓冲器,以提高EMI性能。

    反馈:遵循您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu-Cheng,

    感谢您的反馈。 对于项目1,请在 OUTPR/OUTNR和BSPR/BSNR之间连接肩带电容器,就像左侧通道一样。  

    静音引脚由MCU控制,对吗? 请确保在开机后取消设备静音,且设备处于稳定状态。  

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,
    如果问题得到解答,您能否帮助您结束此问题? 如果您有更多问题,请告知我们。
    此致,
    郑少文