请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3204 大家好,
我们一直在调试试图将编解码器输出速率与我们的蓝牙A2DP流速(理想情况下应为44.1 kHz)相匹配的问题。
更具体地说,我们正在使用与TLV320AIC3204应用参考指南中表2-27中44.1 kHz部分的16 MHz MCLK设置对应的寄存器值。
遗憾的是,A2DP输入速率低于44.1 kHz,导致输出和相应音频伪影出现低流量。
因此,为了与之匹配,我们仅将PLLD值从2920 (表中)修改为2779,所有其他设置保持不变。 通过这种方式,我们能够很好地与BT输入音频匹配(不再出现下溢或溢出)。
但现在编解码器输出出现了令人无法接受的大量嘶嘶声,从音频质量的角度来看,这是不可接受的。
PLLD值2920不会出现嘶嘶声。
当我们只更改PLLD设置时,您能否对编解码器输出上的问题做出一些说明?
我们需要修复此问题,以便对蓝牙用例的匹配进行评分。