This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342:PVDD_x最小电压

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5342
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/660548/tas5342-pvdd_x-minimum-voltage

部件号:TAS5342

我正在设计一种只需15伏导轨即可达到功率目标的设计。 无视GVDD_X和VDD (在数据表中明确说明)的要求,PVDD_X处的15V电压是否在推荐的工作限值范围内? 数据表列出了0V时的建议最小值,但这是不现实的。  

然后,我会将其与一个低电压检测电路结合起来,该电路会跳闸,并将TAS5342重置为12伏左右,因此需要在12伏左右的范围内工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在E2E中提出问题,我们的专家将很快回答您的问题。 感谢您的耐心!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    数据表正确。 您可以选择0V至34V之间的任何PVDD。 请使用图2,9和12分别确定BTL,SE或PBTL所需的PVDD。  

    此致,

    -Adam