请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/660548/tas5342-pvdd_x-minimum-voltage
部件号:TAS5342我正在设计一种只需15伏导轨即可达到功率目标的设计。 无视GVDD_X和VDD (在数据表中明确说明)的要求,PVDD_X处的15V电压是否在推荐的工作限值范围内? 数据表列出了0V时的建议最小值,但这是不现实的。
然后,我会将其与一个低电压检测电路结合起来,该电路会跳闸,并将TAS5342重置为12伏左右,因此需要在12伏左右的范围内工作。