This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:RIGHTINx的推荐工作条件,TPA6130A2的LEFTINx

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2, TPA6132A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652143/tpa6130a2-recommended-operating-conditions-of-rightinx-leftinx-for-tpa6130a2

部件号:TPA6130A2
主题中讨论的其他部件: TPA6132A2

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问了关于TPA6130A2的RIGHTINx和LEFTINx的推荐工作条件。   

我已查看数据表。

但我找不到RIGHTINx,LEFTINx的推荐工作条件。

所以,请告诉我 这些规格。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,

    输入必须介于0V和0.3 之间。
    HPVDD是充油泵产生的电压轨。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan San,

    感谢您的快速回复。

    我有一些问题。

    我了解输入必须介于0V和0.3 之间。

    但我在数据表中找不到此说明。

    我在数据表的第4页上找到了以下描述。

    此VDD被理解为HPVDD。
    正确吗?

    此外,本数据表包含两种VDD。
    如您所说,另一个设备(TPA 6132A)分为VDD和HPVDD。
    您知道原因吗?

     此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈塞伯-桑

    TPA6132A2具有用于HPVDD外部去耦的引脚。 VDD是充油泵使用的电压,HPVDD是来自充油泵的输出。
    TPA6130A2没有用于外部去耦的输出引脚。 让我检查一下我们是否可以将TPA6130A2中的VDD作为HPVDD。 我很快会回来提供这些信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈塞伯-桑

    TPA6132A2和TPA6130A2的HPVDD约为1.9V。 如果输入信号超过此电压,则输出将开始裁剪。
    因此,您可以采用:输入必须在0伏- 2.2伏之间

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan San,

    感谢您的善意回复。

    我理解您的意见。

    我认为TPA 6130 D 2的VDD (针20)与TPA 6132 D 2的HPVDD相同。
    但我明白这是不同的。

    但是,数据表中未列出输入规范。

    您是否可以将此规格添加到数据表中?

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈塞伯-桑

    我´ll与团队一起将此规范添加到数据表中。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan San,

    感谢您的回复。

    感谢您的快速响应和善意。

    此致,

    是。哈塞伯