主题 :TPS56.2208万中讨论的其它部件
大家好,
我收到一个客户案例,在使用 TAS5751M的扬声器上未播放声音时,发现音频扬声器背景噪音。 系统中的DCDC降压调节器被怀疑是噪音源。 TAS5751M具有12V输入,12V输入还直接共享至TPS56.2208万 (580kHz,FPWM模式)降压稳压器,用于以4.5V的电压为LED驱动器供电。 系统开机时LED指示灯将闪烁。 当您仔细聆听时,可从TAS5751A供电的扬声器听到明显的背景噪音。 我正在检查TPS56.2208万以查看其频率是否在心搏音噪声范围内有所下降。 但在我测试时,TPS56.2208万的切换频率在560kHz左右相当高。 即使在LED闪烁(TPS56.2208万负载瞬态)期间,切换频率仍然固定在560kHz左右。
我想在这里获得这个主题,以寻求音频放大器专家的帮助。 音频扬声器发出此类背景噪音是否还有其他原因? 它与开关调节器或LED驱动器有关吗? 如何防止此噪音传递到扬声器? 谢谢!