This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:音频放大器扬声器背景噪音

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652558/tas5751m-audio-amplifier-speaker-background-noise

部件号:TAS5751M
主题 :TPS56.2208万中讨论的其它部件

大家好,

我收到一个客户案例,在使用 TAS5751M的扬声器上未播放声音时,发现音频扬声器背景噪音。 系统中的DCDC降压调节器被怀疑是噪音源。 TAS5751M具有12V输入,12V输入还直接共享至TPS56.2208万 (580kHz,FPWM模式)降压稳压器,用于以4.5V的电压为LED驱动器供电。 系统开机时LED指示灯将闪烁。 当您仔细聆听时,可从TAS5751A供电的扬声器听到明显的背景噪音。 我正在检查TPS56.2208万以查看其频率是否在心搏音噪声范围内有所下降。 但在我测试时,TPS56.2208万的切换频率在560kHz左右相当高。 即使在LED闪烁(TPS56.2208万负载瞬态)期间,切换频率仍然固定在560kHz左右。  

我想在这里获得这个主题,以寻求音频放大器专家的帮助。 音频扬声器发出此类背景噪音是否还有其他原因? 它与开关调节器或LED驱动器有关吗? 如何防止此噪音传递到扬声器? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    听到噪音时,您是否对输出信号执行了FFT? 您是否尝试过使用外部电源设备? 音频频段通常为20Hz~20kHz,因此560kHz的噪音实际上是不可听的。  当您测量 背景噪音时 ,输入处于静音状态,对吧?  

    在PVDD=18V,AES17过滤器和A重秤安装器启用的情况下,测得的输出噪声约为44uV。 因此背景噪音应该很低。 只有 在非常安静的环境中听得非常接近扬声  器时,才能听到非常低的's--'白噪声。 因此,预计白色噪声非常低。 请尝试按AP查找噪音频率组件,看看是白噪声还是音调噪声,然后您可以找到根本原因。

    此致,

    郑少文