This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:如何减少模拟输入信号

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651736/tlv320adc3101-how-to-reduce-analog-input-signal

部件号:TLV320ADC3101

尊敬的先生/女士

我的客户使用TLV320ADC3101并发现输出有噪声,他的功能方框图如下所示。

ADC3101,ADC3101的模拟输入将音频信号传输到16位I2S,16位I2S输入到3.0 芯片,最后通过PC播放。

我今天去找了客户,仔细聆听了他们的意见。 只要模拟信号p-2-p放大,就会出现噪音。

ADC3101的模拟输入前端增益是否会降低? 您能建议如何操作吗?

此致,

神明黄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kami,

    'ADC3101前端的PGA无法衰减模拟输入信号。 器件中唯一可能的衰减可在ADC的数字增益(高达-12 dB)中实现。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego
    您能建议如何操作吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kami,

    数字增益通过分别为左侧和右侧通道编程第0页:寄存器83和第0页:寄存器84来设置。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师