请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320ADC3101 尊敬的先生/女士
我的客户使用TLV320ADC3101并发现输出有噪声,他的功能方框图如下所示。
ADC3101,ADC3101的模拟输入将音频信号传输到16位I2S,16位I2S输入到3.0 芯片,最后通过PC播放。
我今天去找了客户,仔细聆听了他们的意见。 只要模拟信号p-2-p放大,就会出现噪音。
ADC3101的模拟输入前端增益是否会降低? 您能建议如何操作吗?
此致,
神明黄