请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS6424Q1EVM
您好,
我们的TAS6424-Q1 EVM突然无法在GUI上连接到TAS6424。
PC到USB接口本身正常,因为在PC控制面板上可以正确识别DFUUSB。
我预计TAS1020的闪存ROM数据会被破坏,如何刷新ROM代码? 是否有任何手动文档?
我们在采用带闪存ROM的TAS1020的AIC3xxxx EVM和TAS56xx PPCMB上遇到了类似的问题。 然后通过刷新ROM代码来解决问题。
此致,
Mochizuki