This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424Q1EVM:闪存ROM代码刷新

Guru**** 2386520 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652249/tas6424q1evm-flash-rom-code-refresh

部件号:TAS6424Q1EVM

您好,

我们的TAS6424-Q1 EVM突然无法在GUI上连接到TAS6424。

PC到USB接口本身正常,因为在PC控制面板上可以正确识别DFUUSB。

我预计TAS1020的闪存ROM数据会被破坏,如何刷新ROM代码? 是否有任何手动文档?

 我们在采用带闪存ROM的TAS1020的AIC3xxxx EVM和TAS56xx PPCMB上遇到了类似的问题。 然后通过刷新ROM代码来解决问题。

 

此致,

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    月之

    在E2E中搜索dfuusb。  您将找到更新ROM的文件和方法。  这些主板没有写保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg-san,
    我已在 e2e.ti.com/.../2790.how-to-revive-a-usb-audio-evm上申请了Home DFUTEST.exe
    故障EVM现已恢复。
    此外,客户返回的故障EVM也会恢复。

    关闭TAS6424EVM时是否有任何电源序列要求?
    1.断开GUI上的EVM
    2. PVdd断电
    这种保护闪存ROM代码的方法是否安全?
    当EVM连接到GUI时,似乎立即关闭PVdd电源,从而导致了这种情况。

    此致,
    Mochizuki