Other Parts Discussed in Thread: PGA2320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651661/pga2320-frequency-response
部件号:PGA2320您好,
我测试过音频放大器PGA2320,如下所示:
我将PGA调整为31.5dB,超过SPI,并在PGA的输入端放置一个频率发生器。
之后,我将频率发生器调整为正弦波1KHz,我调整安瓿度,使PGA的输出具有10Vpp。
现在我只将频率发生器的频率更改为1/10/20/40kHz。
根据数据表第2页"电气特性",单位增益带宽为1MHz。
所以我猜PGA的输出幅度在这个频率 区域上应该等于10Vpp,但是PGA的输出取决于频率。
1kHz=10Vpp/10kHz=9,2Vpp/20kHz=7,4Vpp/40KHz =5,7Vpp
我为什么会有这样的行为?
谢谢你,Daniel