This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2320:频率响应

Guru**** 2619665 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651661/pga2320-frequency-response

部件号:PGA2320

您好,

我测试过音频放大器PGA2320,如下所示:

我将PGA调整为31.5dB,超过SPI,并在PGA的输入端放置一个频率发生器。

之后,我将频率发生器调整为正弦波1KHz,我调整安瓿度,使PGA的输出具有10Vpp。

现在我只将频率发生器的频率更改为1/10/20/40kHz。

根据数据表第2页"电气特性",单位增益带宽为1MHz。

所以我猜PGA的输出幅度在这个频率 区域上应该等于10Vpp,但是PGA的输出取决于频率。

1kHz=10Vpp/10kHz=9,2Vpp/20kHz=7,4Vpp/40KHz =5,7Vpp

我为什么会有这样的行为?

谢谢你,Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:
    从单位增益带宽(1MHz)来看,我预计在最大增益下会看到大约26.6kHz的带宽,因为31.5dB的增益为~37,我预计单位增益带宽将会减少大约相同的系数。

    您的数据似乎与-3dB点的估计值相匹配,因为您在1kHz时测量31.5dB,在10kHz时测量30.8dB,在20kHz时测量28.9dB,在40kHz时测量26.6dB。