This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3140d2:TPA3140D2的扩频模式

Guru**** 2513895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3140D2, TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651521/tpa3140d2-spread-spectrum-mode-for-tpa3140d2

部件号:TPA3140D2
Thread: TPA3136D2中讨论的其他部件

尊敬的各位先生:

我有疑问。

数据表中没有关于tpa3140d2的SS1和SS2的说明。
SS1和SS2上是否有AppNote或解释材料?
我确认了EMC的TPA 3140 D 2设计考虑事项(Sloa 216),但没有对SS 1,SS 2进行解释,仅提供SSM说明。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,
    很抱歉混淆了。 SS1和SS2在调制方法上稍有不同。 请参阅此e2e帖子以了解更多详细说明: e2e.ti.com/.../61.2352万 ss
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn San您好!

    感谢您的快速回复。
    我知道这个帖子。
    但我知道SS1和SS2的波形,但我找不到每一个波形的解释。
    请告诉我SS1和SS2这两种模式的概述,以及2种模式的用途。

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,
    从接线柱的两个波形中,您可以发现SS1是开关频率上的三角模块,SS2是开关频率上的P_Rand调制。 这两种信号都是为了传播输出信号的发脾气。 唯一的区别是扩展方法(三角或P_Rand)。 从应用注释sloa216中,您可以看到启用扩频的效果。 它们之间的最终测量没有明显的性能差异。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn San您好!

    感谢您的快速回复。

    我了解SSM有效。
    请告诉我为什么安装了2模式SSM。
    弥散方法有何区别?
    或者请告诉我每种模式的使用条件。

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,
    我们为TPA3140D2上的扩频功能为用户保留了两个选项。 三角形调制比P-RND调制具有更多的平坦频谱,但它可能会引入单色调,因为它通常是周期信号。 而P-RND调制可以有很长的时间来避免单音。 因此,实际上,100 % 不确定哪一个选项在设计阶段能够提供更好的性能。 而根据我们以后的测量结果,它们之间的性能几乎相同。 这就是为什么我们在较新的器件TPA3136D2上只保留一个SS调制(改进的三角形调制)。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San您好!

    感谢您的善意回复。

    我理解您的意见。

    此致,

    是。哈塞伯