请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3140D2 Thread: TPA3136D2中讨论的其他部件
尊敬的各位先生:
我有疑问。
数据表中没有关于tpa3140d2的SS1和SS2的说明。
SS1和SS2上是否有AppNote或解释材料?
我确认了EMC的TPA 3140 D 2设计考虑事项(Sloa 216),但没有对SS 1,SS 2进行解释,仅提供SSM说明。
此致,
是。哈塞伯