This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4819MX

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658440/lm4819mx

支持路径:/产品/开发和故障排除/查找设备上的关键信息/

您好,

我们的客户订购部件LM4819MX。现在,他们已经对部件进行了测试,测试结果 显示铅含量超过了标准。但是台湾TI 产品线经理说,根据 标记,该部件可能是无铅材料。您能否告知日期代码?如果是,也请告知 是含无铅的部件号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这部分似乎不含PB。 您可以参阅 放大器数据表中的包装信息部分或下一页: 材料内容搜索 以查找此信息。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能告诉我部件LM4819MX的正确标记吗?我没有找到有关LM4819MX的信息。我只在数据表中找到LM4819MX/NOPB。另外,我发现部件表面的标记是"NS",而不是"TI"。
    我们的客户订购了LM4819MX,我不知道该部件是否不含PB。
    您能帮我再次确认问题吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Jose提到,您检查过网站吗?
    我可以从TI.com上找到以下信息。
    希望这对您有所帮助。






    谢谢!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对不起,我没有找到我所要求的信息。我 只想知道LM4819M部件是否不含PB。您能告诉我LM4819M和LM4819M/NOPB之间的区别吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如我所附,您可以通过材料内容搜索确认设备是否不含PB。



    在这种情况下,绿色状态显示为"Y"。 这意味着设备应该不含PB。



    我不知道您所描述的两个部件号之间的区别。 由于这些部件号无效,我们可以从TI购买。
    请参阅下面的零件号。